This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:我会询问BQ40Z50-R1的相关信息。

Guru**** 2465180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579926/bq40z50-r1-i-will-inquire-about-bq40z50-r1

部件号:BQ40Z50-R1
在“线程”中讨论的其他部件:BQ40Z50,, BQMTESTER, BQSTUDIO

您好,TI。

我将使用新的BQ40Z50RSMR-R1。

我对下面的三件事很好奇。

1.是否可以使用M测试仪测试BQ40z50 IC (校准和EEPROM写入)?
2.如果可以测试,请提供BQ40z50测试所需的文件,如目标文件。
3.我们将询问如何从产品中提取ROM文件。

请在确认后回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好BJ:

    请参阅下面的我的回答...

    [报价用户="BJ Han"]

    1.是否可以使用 M测试仪测试BQ40z50-R1 IC (校准和EEPROM写入)?  是的,您可以将高级bqMtester用于bq40z50-R1生产校准和黄金图像编程(srec文件)。
    2.如果可以测试,请提供 BQ40z50-R1测试所需的文件,如目标文件。  请参阅 bq40zxx制造,生产和校准 以及 《高级bqMTester用户指南》。
    3.我们将询问如何从产品中提取ROM文件。  使用bqStudio固件选项卡,您可以提取srec文件作为在生产中进行编程的黄金映像。

    [/引述]