This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.083万:有关Kabylake电源平台的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579550/tps650830-quesitons-on-kabylake-power-platform

部件号:TPS65.083万
主题中讨论的其他部件:TPS65.0832万

TI专家,您好!

我们正在考虑为Kabylake使用TPS65.0831万或2。 动力平台为高级。 我们应该选择TPS65.0831万还是65.0832万?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈蒂娜

    请将TPS65.0832万用于高级平台。 通过这种方式,您可以使用PMIC上的VCCIO和PRIMCORE导轨所需的DVS功能。

    我们不再支持831部件。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jay:

    非常感谢您的回复。但是,我们找不到TPS65.0832万的数据表,如何获取它?

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tina,

    该数据表采用NDA,可在TI网站上找到。 您需要与当地的TI销售办事处联系,他们可以帮助您签订保密协议并提供规范。