This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3355万:低侧FET主体二极管直流和脉冲电流额定值以及VF

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579548/tps53355-low-side-fet-body-diode-dc-and-pulse-current-ratings-and-vf

部件号:TPS5.3355万

您好,

请告诉我TPS5.3355万中低侧FET的直流电流,脉冲电流和本体二极管的VF。

我们的客户正在测试TPS5.3355万的OCP功能,他们使用电流源作为负载。
我认为有必要使用电流源设置电流值,使其保持在本体二极管允许的电流以下。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看是否有这方面的资料。  跟踪可能需要一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John San,您好!

    我期待您的回复。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在我们的SharePoint网站上查找了信息,但找不到此类信息。 可以使用电流源测试OCP。 我只能看到负载电流在死机时间内流经本体二极管。 不知道为什么客户对这类信息感兴趣。 本体二极管的直流电流应能处理与FET速率电流相同的电流。 因此,脉冲电流应高出2倍(我的估计规则)。