This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5120:关于热关机

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579610/tps5120-about-thermal-shutdown

部件号:TPS5120

您好,

您能告诉我TPS5120在超温条件下的操作吗?
 TPS5120是否具有 过温 保护?
如果没有,如何操作?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yusuke San:

    在典型的控制器应用中,开关MOSFET会获得最热的电流,因为它们位于功率路径中。 TPS5120作为控制器,通常会消耗相同的功率,而不管负载电流如何。 数据表第17页和第18页显示了一个由多个参数作为温度函数的曲线。 其中两个图形说明了在最高125摄氏度的温度下测试的参数,即使产品的数据表额定值仅为85摄氏度。这表明任何过温安全停机都将发生在125摄氏度以上。 我知道在功率IC调节器中,热关闭设置在150C到165C的范围内;但对于这样的控制器,我不知道已建立的规则或典型值。 如果要启动热关机,您可以使用大型烙铁头或热风枪加热IC封装。 另一种方法可能是在应用程序未满负荷运行时使用热室。 使用烙铁或热枪方法获得准确的温度测量将是一个挑战。 您是否需要一个更好的温度过高停机功能值(假设有)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan-San,

    感谢您的支持和详细说明。
    我从一位客户那里得到了以下问题。
    (由于应用的机箱温度较高,客户 担心)
    "如果 超过Tj=125C,如何操作此设备?"

    根据您的解释,
    TJ≧125℃条件是 存在热保护。
    我对此的理解是否正确?

    而且,此保护闩锁类型是什么?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5120很可能根本没有热保护。 数据表中未提及或方框图中未显示。 虽然我不知道TPS5120的具体情况,但我知道某些其他控制器通常不具有任何OTP功能,控制器不会像上面所述消耗大量电源。