This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4821万:缺少设计计算器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579620/tps54821-design-calculator-missing

部件号:TPS5.4821万

大家好,

我计划在设计中使用TPS5.4821万,输入电压=5-15V,输出电压=4.2V/8A。  

为此,我尝试使用设计计算器进行设计计算,但下面链接中可用的设计计算器Excel文件与TPS5.4821万不匹配。

www.ti.com/.../toolssoftware

有人能帮我获取TPS5.4821万的设计计算器吗?

谢谢!

Chithambara Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    建议您可以使用"Webench Designer"进行设计,这是一个智能且有用的工具。

    巴西
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuchang,

    感谢您的建议,我将研究一下WebenchDesigner工具,您能告诉我们是否有用于TPS5.4821万的设计计算器吗?

    TR,
    Chithambara Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已与团队确认,没有可用的计算器,请继续使用Webench.

    此致,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的

    巴西,
    Chithambara Ganesh。