This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:UCC2.874万EVM-525 TVS太热

Guru**** 2459800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578944/ucc28740-ucc28740evm-525-tvs-too-hot

部件号:UCC2.874万

尊敬的:
    定制 的产品 是墙面开关,  原理图 与ucc2.874万EVM-525相同,  
但当负载高达5V 2A时,TVS D3的表面过热,温度高达110°C
如下所 示检查MOSFET VDS波形 时,变聚物的泄漏电感为15uh
   我建议增加R12的电阻, 在电视管上增加一个10nF电容器,但它不起作用。
我想知道电视管的温度是否正常? 如果没有,如何降低TVS管的温度。

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的变压器规格,它与EVM变压器相比如何?

    您能否测量变压器的泄漏电感并公布结果?

    对于以上示波器图,交流输入电压是多少?


    如果TVS过热,则表示漏电感过高,钳位电压过低或两者兼有。

    根据Q1高压处的最大VDS应力,您可以尝试使用较高电压TVS。 或者使用2个串联的低电压TVS设备来分散电源并降低温度。

    否则,您可以研究如何改进变压器以降低泄漏电感。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Bernard:
    1.变压器规格同名:
    电感值为560uh,泄漏电感为20uh (测试条件:100kHz 0.1V 25c)
    农村人口比率:82/21/6
    交流输入电压:220VAC 50Hz
    3.漏电感大约是3.6 % 与初级电感。它是大电感还是正常电感?
    4. MOSFET的VDS为600V,TVS的VBR为120V。这是否足够?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器是否交错(即次级变压器夹在2个半初级气道之间)? 如果是,则泄漏电感非常高。 即使是非交错,也会有些高。

    如何测量泄漏电感? 只能在主次级绕组短路的情况下执行此操作,保持辅助/偏置绕组打开。 这通常会产生更高但更现实的结果。

    如果在所有其他绕组短路的情况下测量泄漏电感,则会产生比实际值更低的误导性结果,因为所有泄漏电感将并行,从而提供较低的整体结果。


    我检查了EVM-525,它使用Wurth变压器P/N 7508.1111万:
    katalog.we-online.de/.../7508111111.pdf

    对于Lmag 560 uh或1.6 % ,这种泄漏电感为9 uh典型值。 这也是在所有绕组短路的情况下测量的,但它显示的泄漏量不到变压器泄漏量的一半。


    对于FET的600 V VDS额定值,120 V时的TVS钳位似乎正常。 较高的TVS电压可能无法在最大输入电压下钳制足够低的电压。

    因此,如果电视仍然过热,您需要尝试降低变压器漏电感,这也将大大提高电源效率。

    如果不能降低漏电感,则必须使用更多串联的TVS设备(每个设备的电压较低,以获得相同的120 V额定值),以便在它们之间分散功率。

    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bernard:

    感谢您 的大力支持。 我将尝试添加更多TVS射线管来加快功率。