This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:智能电池组是否需要电池充电器控制器??

Guru**** 2370220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579223/bq24610-do-smart-battery-pack-requires-battery-charger-controller

部件号:BQ2.461万

我正在使用RRC (RRC2020)的智能电池组,从其技术数据表中,发现该电池组具有所有必要的保护(例如:OC,OV OT等)。

现在,我怀疑电池本身是否具有我们通过另一个电池充电器控制器(计划在BQ2.461万中使用)所应提供的各种保护,那么我们是否可以直接将电池端子连接到外部交流-直流适配器,而无需任何电池充电器控制器。

如果是,请解释如何将充电电流限制为所需的充电电流值。 (避免通过智能电池组重复检测过电流事件)。

如果否,请向我解释不允许将外部交流-直流适配器直接连接到电池组以便为智能电池充电的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,

    是否意味着要将充电器插入电池组? 我觉得还可以。 您能否提供电池的技术文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不想将充电器集成到电池组中。 正如我之前提到的,我们已经拥有智能电池组RC2020。

    现在,我怀疑电池组(RRC2020)本身是否具有我们希望通过另一个电池充电器控制器(RRC2020电池组外部)来实现的所有保护,那么我们是否可以直接将电池端子连接到外部交流-直流适配器,而无需任何电池充电器控制器。

    如果是,请解释如何将充电电流限制为所需的充电电流值。 (避免通过智能电池组重复检测过电流事件)。

    如果否,请向我解释不允许将外部交流-直流适配器直接连接到电池组以便为智能电池充电的原因。

    注:电池技术文档可从RRC官方网站下载

    www.rrc-ps.com/.../details.html

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Prakash
    否,您仍需要一个充电器为电池组提供合适的电源(CC/CV)。 如果您没有充电器,交流-直流适配器无法为电池提供合适的电源,请始终触发保护(过电压,过电流等),并将缩短电池的使用寿命。

    陈安