This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3209万:TPS56.3209万浪涌电流限制

Guru**** 2518740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579835/tps563209-tps563209-inrush-current-limit

部件号:TPS56.3209万
主题 :TPS5.4328万中讨论的其它部件

您好,非溶性DC/DC团队

根据测量,TPS56.3209万-EVM上的设置盒应用需要浪涌电流限制

 我们能否获得真正的生产测试结果?

[Vout = 5V,L1= 4.7uH]

我们测试是否将OCP (过电流保护) 用作图片。

[负载:400mA,拾取电流:4A]

但是,尽管规格相同,TPS5.4328万却没有OCP功能(TPS56.3209万)

  

此外,我们还将持续使用TPS56.3209万

我们能否得到  输出电压=5V,L1=4.7uH的真正生产测试结果 ?

您是否有 OCP解决方案?

谢谢

此致

杰拉尔德。