This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:工作电源线频率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579536/ucc28070-operating-supply-line-frequency

部件号:UCC2.807万

您好,

我正在使用UCC2.807万 IC在单相交流-直流转换器中进行功率因数校正。

在我的应用中,输入线路频率从200Hz到600Hz不等,所以我的问题是UCC2.807万 IC是否适用于 这些宽线路频率。

我想知道 UCC2.807万 IC的最大工作线路频率是多少。

它是否能使功率因数保持接近我的应用的一致性,如果不能,请建议合适的PFC IC。

请尽快回复。