This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1 24A路

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579572/lm5141-q1-lm5141-q1-24a-road

部件号:LM5141-Q1

尊敬的支持团队

我 想使用下面的LM5141-Q1条件。

我尝试模拟,但不能 模拟。

如果可能,请发送推荐示意图?

◆条件

VIN:8~18V输出电压:6V

Iout = 24A最大负载1 % 5Hz

此致

永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    24 A高于Webench支持的10 A限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好John-San

    感谢您的快速响应。
    在这种情况下是否难以使用LM5141-Q1?

    此致
    永川富弘