This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.467万-Q1:LM7.467万-Q1 Zero IQ

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579583/lm74670-q1-lm74670-q1-zero-iq

部件号:LM7.467万-Q1

你(们)好

请教我一个基本功能。
关于Zero IQ,这是什么状态?
二极管的不同点是什么?

此致。
Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan-M,

    没有连接到GND,因此没有IQ。 打开FET的电源来自FET主体二极管的正向电压,在该电压下,电源流为~μ A 2 % 的时间,FET完全打开以达到~μ A 98 % 的时间。 请参见数据表中的图9以了解这一点以及对Vout的影响。 当检测到反向电压时,FET被下拉(关闭),电路只是一个反向偏置主体二极管,就像常规二极管一样进行复位,并且同样没有IQ电流。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    这个功能不是二极管的区别点,是吗?
    Pan-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan-M

    它比使用二极管效率高得多,因为在98 % 的时间内,电流在'ON (打开)状态下流经FET,而不是二极管。 功能,它与二极管的功能相同,只是更好的系统功率损耗。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了这一点。
    谢谢!
    Pan-M