This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.305万:ILIM0/ILIM1与SS和效率

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579775/tps63050-ilim0-ilim1-versus-ss-and-efficiency

部件号:TPS6.305万

 有关TPS6.305万上的一些控制引脚的一些问题:

  • 根据规格第3页的引脚功能定义,ILIM0和ILIM1引脚控制浪涌电流,但也提到效率与输出电流 图。  

这些引脚上的设置是否也会影响效率?

如果是,关系是什么?

  • 似乎SS和ILIM0/1针脚都控制启动电流。

一个优先于另一个吗?

 是否可以让SS引脚保持打开状态并让Ilim引脚控制电流?

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第3页上的链接已断开,应指向表2。 对效率没有影响。

    SS和Ilim协同工作。 Ilim调整最大电流(电流限制),而SS调整启动期间斜坡达到此限制所需的时间。