This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单WDT设备每12或24小时重置一次

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3851, TPS3823, TPS3828, TPS3820, TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579532/simple-wdt-device-to-reset-every-12-or-24-hrs

线程中讨论的其他部件:TPS3813TPS3851TPS3823TPS3828TPS3820TPS3824

您是否有类似于TPS3813的东西,但超时时间会更长,而不是25秒。

我们正在考虑12或24小时自动看门狗重置,但我认为小设备无法处理大电容值。

您是否还可以对WDI输入进行边缘检测并生成一次触发复位?

-Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khoi

    我们拥有的最大超时值是扩展计时版本中的TPS3851,它具有77秒的看门狗超时。

    我们确实有具有锁定复位功能的监视程序监控器,在该功能中,如果WDI处于活动状态(从高到低转换),而/reset已被确认(对于/reset为低),/reset将被锁定为低电平。 请参阅TPS3820,TPS3823,TPS3824和TPS3828。

    如果您还有其他问题,请告诉我!

    -Michael