This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万HV:并联PWM调光比和并联PWM频率要求

Guru**** 2599315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579758/tps92515hv-shunt-pwm-dimming-ratio-and-shunt-pwm-frequency-requirement

部件号:TPS9.2515万HV
主题: TPS9.264万中讨论的其它部件

您好,

我正在比较 TPS9.2515万HV和 TPS9.264万。 我不明白这两个部分的调光比率不同的主要原因。

另外,我也没有发现什么是推荐的并联PWM频率操作。 这取决于我选择了哪种FET? 如果是,您能否给我一个最佳案例情景示例。

零件 安培 电压范围 分流PWM PWM 模拟
TPS9.2515万HV 2a. 5.5V - 65 V 1万:1 1000:1 200:1
TPS9.264万 1a. 7V - 85V 2万:1 2500:1 500:1

谢谢!