请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,, EV2400
您好,
我正在与BQ40z50-R1合作,为锂电池组构建BMS。 电池组具有3S电池组配置,每个电池组的额定电压为3.7V。 从设计BMS的第三方公司收到电路后,我似乎无法连接到BQSTUDIO,因为它无法识别BMS。 当我尝试将电池连接到BQ40z50-R1 EVM时,它工作正常,因此我猜问题可能是PCB的制造方式,也可能是设计人员编程的配置中的某些内容。 另外,为了沟通,我使用的是EV2400。 附加"查找"示意图中显示SMB引脚如何连接的部分。
如果连接正常(我已在PCB中验证它确实如图所示连接),配置中是否有任何可能导致永久关闭的内容? 欢迎就该如何做提出任何建议。
非常感谢,
路易斯