This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069断路器未锁定?

Guru**** 2464500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579684/lm5069-lm5069-circuit-breaker-not-latching

部件号:LM5069
主题中讨论的其他部件: AM5728

您好,

我的主板具有LM5069-1热插拔控制器,包括dv/dt启动。

我将电流限制设置为大约12A。 因此,我预计断路器功能将在24安左右接合。

在0A到24A之间,一切正常。

 

问题:

对于直流负载,我将电流负载设置为30A。

  • 在0到8ms之间,输出电压切断, 然后重新启动 (计时器低于4V)
  • 在8.5 和8.7 之间, 输出电压切断 ,然后重新启动 (计时器重试,仍低于4V)
  • 在8.8ms以上,输出电压 将会切断(计时器重试高达4V)

 

问题:

当断路器具有三角型时,为什么安全门未保持接地?  

电路仅通过"电流限制"功能(计时器> 4V)锁定是否正常?

 

配置:

主要组件值包括:

  • Rsense = 5 m欧姆(加上R1/R2 =2/10欧姆)
  • 计时器= 12 nF
  • Cdvdt = 100 nF

在示波器图上(随附Zip文件):

  • CH1 = V_Vtimer (电压)
  • CH2 = V_Gate (电压)
  • CH3 = V_OUT (电压)
  • CH4 = V_Rsense (伏特)
  • 光标增量指示直流负载持续时间

感谢你的帮助

 e2e.ti.com/.../lm5069_5F00_cb_5F00_not_5F00_latching.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5728_User,您好!

    LM5069仅在定时器针脚达到4V (查看下面)后锁定。 在断路器事件中,设备会使用强电流源(约230mA)将栅极向下拉,然后切换到功率/电流限制调节电流源。 然后,计时器开始计时,同时处于电流/功率限制。

    设备这种行为的原因之一是,如果短路事件是暂时的,设备将继续运行。 但如果短路是永久性的,则计时器将在强劲的下拉电流后立即运行,并在达到4V时闭锁。 我希望这能帮助你:-)

    此致,  

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清!