This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:负转换问题和倍增问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7660, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579731/tl7660-negative-conversion-issues-and-doubler-concerns

部件号:TL7660
主题中讨论的其他部件: LOG114

大家好,

我在两个应用中使用TL7660。  第一个是数据表的图3,一个简单的负转换器。  我有3个组件,非常简单地排列,我测试了所有焊接点的连接性,以确保正确连接。  有TL7660和两 个相同的10uF固体钽极性电容器。  电容器与图3中的电容器完全对齐。  一个电容器连接在引脚2和4之间,正极朝向2。  另一个在输出电压针脚5和接地之间,正极朝地。  我施加5V或3.3V电压,在这两种情况下,针脚5处的测量电压均为0.21V (在接地和针脚5之间测量)。

我所使用的第二种用法是正电压倍增器,如数据表的图9所示。  我的第一个问题是,由于电容器没有标记,也没有对值的建议,假设它们没有极化是否安全?  我的值为:C1 = 1uF陶瓷,C2 = 10uF钽(正极朝向针5,负极朝向接地)。  两个二极管是DB2U308 (硅外延平面型)。

通过这种方式,我实现了正电压加倍,从3.7V增加到大约6V (理论上与二极管的压降相匹配),当我从正加倍输出中获取输出并将其发送到5V线性稳压器(ADP7105)时,我的问题就具体化了。  此线性稳压器只需要输入上有一个小极性电容器,即上面的C2。  这种组合似乎不会产生5V输出。  将TL7660置于线性电压调节器之前是否存在固有的概念问题? 线性稳压器的电压降只有1V,因此预计6V相当恒定,TL7660根据 C1的值将电压变化翻倍的方法是不是? 与中一样,C1是否必须更大才能传输恒定的6V电压(ADP7105具有软启动和压降切断功能,理论上可能会由不可预测的信号持续触发)?

理想情况下,我的信号调节链是: 电池->电压倍增器->低噪声LDO稳压器->负极转换器,以提供稳定的低噪声+5V和-5V轨。  这些导轨用于各种放大器的电源电流和偏置/参考,特别是TI的LOG114。

谢谢!

Michael Slitts