This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万的保护功能

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579226/protection-functions-of-tps63070

主题:TPS6.307万中讨论的其他部件

我对TPS6.307万有疑问。

   VIN= 7.0~16V

  输出电压=6.5V

  输出(最大)=2A

①Please告诉我TPS6.307万的保护功能。

  ・热关机

IC在热关闭状态下工作的状态是什么?

    IC如何从热关机中恢复?

  ・Ω 过电压保护

     IC在过压保护中工作的情况是什么?

    (阈值电压等)

    IC如何从过压保护中恢复?

  ・欠压锁定保护

    IC在欠压锁定保护下工作的状态是什么?

    IC如何从欠压锁定保护中恢复?

  ・短路保护。   

    IC在短路保护中工作的状态是什么?

    IC如何从短路保护中恢复?

“②Is条件中包括硬重置?

当IC的电流不正常时,我的客户尝试再次输入启用引脚。

IC工作不正常。 


当IC的电流异常时,我的客户尝试使用硬重置。

IC工作正常。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    • 热关机:

    设备的结温(Tj)由内部温度传感器监控。 当Tj超过热关机温度时,设备进入热关机状态。 功率级关闭,PG变低。 当Tj降至滞后量以下时,转换器将恢复正常操作,从软启动循环开始。 为避免不稳定的情况,热关闭温度通常会产生20°C的滞后。 此外,热关闭被约10 μs反跳。

    • 过压保护:

    TPS6307x具有内置过电压保护功能,可限制输出电压。 在VOUT引脚上内部感应电压。 如果反馈引脚上的电压设置不正确或连接断开,这会将输出电压限制为一个值,通过将其限制为内部设置值来保护输出级不受过高电压的影响。 输入过压保护强制PFM模式以确保设备在从输出到输入的增压过程中受到保护。 如果有一个大电容器充电时高于输出上的额定电压,并且输入上的电源被切断,则可能会发生这种情况。 在PWM模式下,设备能够从输出向输入提供电流,从而导致输入电压上升。 在PFM模式下,输入电流被阻断,因此输入电压不会上升。 输入过电压保护不能保护设备不受输入电压过高的影响,而只是防止设备本身导致输入电压高于临界水平。 两个过电压传感器的脱毛约为1μs Ω。

    • 欠压锁定:

    当输入电压下降时,欠压锁定通过关闭设备来防止错误操作。 当输入电压超过阈值时,转换器开始工作,滞后通常为850 mV。 当输出电压上升为3V或更高时,需要这种相对较大的滞后,以便在电源电压为2V的情况下工作,但当输出电压为零时,会限制启动。 对于在输出电压尚未上升的情况下启动,UVLO阈值上升设置为允许在负载不需要太多负载电流的电源电压下启动TPS6.307万的水平。

    • 短路保护:

    TPS6307x提供短路保护以保护自身和应用。 当输出电压低于1.2 V时,低侧输入FET和高侧输出FET的后门二极管用于整流。 对于大于9 V的输入电压和低于2.2 V的输出电压,切换频率按其标称值的½进行调整。

    请解释一下:当IC的电流异常时,我的客户尝试再次输入启用引脚。


    测试条件是什么?

    什么是IC工作不正常?

    请提供示波器屏幕截图:

    • 电压针脚L1
    • 电压针脚L2
    • 电感器电流L
    • EN引脚信号

    此致

    卢博米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我的客户在以下条件下测试TPS6.307万。

    VIN=7~16V
    输出电压=6.5V
    输出=2A (最大值)


    但IC停止运行。

    客户将启用引脚从高更改为低。
    但6 V继续输出。(在这种情况下,输出电流为0A。)

    客户将启用引脚从低更改为高。
    但6V仍为输出电压。(在这种情况下,输出电流为0A。)

    当客户施加电流(200~300mA)时,输出电压将持续下降。

    当客户执行硬复位时,IC恢复。

    我的客户想知道从受保护状态返回到正常操作时是否包括硬重置。
    (最重要的问题)

    我的客户想了解保护功能的工作条件(热关闭,过压保护,
    UVLO,短路保护)。
    我的客户想知道IC如何从受保护状态恢复到正常操作。

    请告诉我这些问题的答案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro,

    1. 客户将启用引脚从高更改为低。
      但6 V继续输出。(在这种情况下,输出电流为0A。) 在这种情况下,输出电容器充电器的电压为6.5V,并将通过流经分压器的电流和输出电容器和负载的泄漏电流进行放电。
    2. 客户将启用引脚从低更改为高。
      但6V仍为输出电压。(在这种情况下,输出电流为0A。) 这是奇怪的非预期行为,因为设备已启用,应开始根据 数据表中的图48切换和调节输出电压。
    3. 例如,不需要输出上的过载电流从保护状态恢复到正常切换模式。

    问题:

    1. 请提供客户应用程序的示意图和布局吗?
    2. 客户能否在EVM上测试相同的条件?
    3. 客户为什么使用降压升压转换器来降压转换输入电压?
      1. 输入电压是否仍高于输出电压?
    4. 是否可以获得我在上一条消息中询问的波形?

    此致

    卢博米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    1. 请提供客户应用程序的示意图和布局吗?

      “⇒是相机。

      请检查文档。

    2. 客户能否在EVM上测试相同的条件?

      ⇒我的客户在客户的主板上使用此IC。

    3. 客户为什么使用降压升压转换器来降压转换输入电压?  

           ⇒我的客户尝试使用其他IC。但其他IC的职责还不够。

    我在单独的机箱中分发了TPS6.307万EVM。

            我的客户认为TPS6.307万 也可以用于客户规格中。

            因此,客户尝试仅在降压模式下使用TPS6.307万。

         4.是否可以获得我在上一条消息中询问的波形?

    ⇒请查看documentation.e2e.ti.com/.../TPS6.307万-data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro,

    我们将继续通过电子邮件沟通。

    此致

    卢博米尔