This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.5003万:LMZ3.5003万/AGND连接

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579012/lmz35003-lmz35003-agnd-connection

部件号:LMZ3.5003万

您好,

现在我指 的是LMZ3.5003万EVM-001的PCB布局, 其第2层为AGND平面,第3层和第4层为PGND。 但现在我们的客户只能准备内部PGND。 那么,您建议使用VIA将顶部AGND连接到Inter PGND,或者不使用VIA连接顶部AGND? 我知道应该连接它以提高热性能,但我关注的是从PGND切换到AGND的噪声的影响。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND需要在一个点上连接到PGND。 建议在PCB顶部的引脚8和9处进行连接。 无需使用VIA连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arrigo,

    感谢您的评论。 然后,您是否建议使用VIA将顶部AGND面连接到内部PGND,以便在它们只准备PGND作为内部层时获得更好的热性能? 我认为它不应该连接,应该连接到引脚8和9,正如您在这种情况下所说的那样。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿使用内层上的通孔将AGND连接到PGND。 在顶部引脚8和9处进行连接。

    如果在垫片37 (AGND)附近添加了通孔,以获得热性能,请在连接通孔的内层上放置一个小型隔离的AGND铜区域。