This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电流限制内部阈值(VCL)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578771/tps4h160-q1-current-limit-internal-threshold-vcl

部件号:TPS4H160-Q1

你(们)好

数据表上只有VCL的典型值。 我知道这是设计指定的值。

但是,您能否告诉我们VCL的变化(最小值和最大值)?

此致,

Koji Hamtmoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koji:

    很抱歉耽误你的时间。 我们通常不保证数据表中没有明确列出的值。 我可以要求提供模拟值,以便为您提供VCL值的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的及时回复。

    我理解您无法保证价值。 但我认为我们需要值的范围仅供参考。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamoto-san

    我们在测试中不保证此值,但我们模拟了变异,并在+- 2 % 周围看到。 同样,我们没有在测试中验证此情况,因此客户有责任在其系统中确认此情况。