This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适合双列直插式控制器,用于具有多个输出的双开关转换器

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575HV, LM5015, LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579109/suitable-dual-in-line-controller-for-a-2-switch-converter-with-multiple-outputs

主题中讨论的其他部件:LM2575HVLM5021UCC2.7714万LM5015

大家好,这是我的本科课程的一个迷你项目。 我看到的大多数控制器都在TSSOP封装中,我的学校实验室没有配备处理这些控制器的设备,因此我需要DIP封装。 我的规格是:VIN = 36V至48V (DC),Vout1 = 24V @ 1A,Vout2 = 12V (1A时),Vout3 = 5V (0.1A时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    没有太多的选择,所以你必须喜欢tl2575hv或lm2575hv...
    这些都包含在PDIP中,但也要考虑类似的选项...

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被告知可以使用TSSOP到DIL转换器,因此我愿意使用TSSOP控制器。 您能否推荐一些高效控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    这对您没有多大帮助,因为您必须在适配器上焊接TSSOP封装...
    如果您可以这样做,那么您可以在实际主板/ PCB上进行,而无需适配器,至少我从您的询问中了解到...

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    在这种情况下,您可能会考虑LM5015或LM5021 + UCC2.7714万对(如参考设计 www.ti.com/.../PMP1.0215万 中)

    kr)
    Vincenzo