This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:NRST引脚电压电平

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579654/lp8758-e0-nrst-pin-voltage-level

部件号:LP8758-E0

NRST引脚的最大额定值为3.6V,但建议的工作条件是1.65 至1.95V。

我们是否在NRST引脚上添加3.3V? 为什么建议的工作条件最高为1.95V?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    NRST引脚的推荐工作电压为1.95V。 超过该限制可能会影响设备的可靠性。


    ABS最大额定值仅为受压额定值。

    希望这有所帮助。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela