This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.419万:USB未检测到

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578905/bq24190-usb-not-detecting

部件号:BQ2.419万

您好,

我们有定制的主板,BQ2.419万充电IC连接到微型USB连接器,另一个应用处理器也连接到微型USB连接器(请看图片)。(我所说的是D+和D+线路)。

最初,我们的定制板用作USB设备(仅用于充电)。 我们已将其设置为USB主机(我们要将大容量存储设备连接至DMVA),现在我无法检测到是否将某些设备连接至微型USB连接器。 由于D+和D-线都连接到BQ2.419万和DMVA2,因此无法检测USB。 我是否需要断开D+ D-线路与BQ2.419万的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    bq2.419万在适配器插件后使用D+/D-执行输入电流检测的时间最长为500ms。 插入适配器时,主机必须能够在第一秒使用其D+/D-,以便bq2.419万首先驱动D+/D-线路。 输入电流检测完成后,bq2.419万将在主机和从属设备之间启动Hiz D+/D-和通信。

    将设备插入端口后,主机多久尝试通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Fernando,

    目前,这种生活是悬而未决的。 通过BQ2.419万的VBUS向Pendrive提供功率(5V)。 从主机启用OTG (通过I2C写入寄存器),以便在bq2.419万的VBUS上获得5V电压。

    连接pendrive时 ,主机枚举USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想确保我了解您的应用:待处理驱动器连接到USB端口后,主机使OTG能够为该待处理驱动器供电。 一旦通电,bq2.419万将执行输入电流检测。 随后,主机将尝试枚举未处理的驱动器,以便DMVA2可以开始数据传输;最后一步是失败的,对吗?

    bq2.419万和DMVA2是否与D+/D-线路绑定了其他内容?

    如果DMVA2可以与钟阀通信,您的新主板是否可以添加一个至少200欧姆的串联电阻器并再次测试?

    您是否还可以使用主机验证bq2.419万将USB设备标识为什么(SDP,DCP等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主板具有DMVA和一个微控制器。 BQ2.419万通过I2C连接到微控制器。

    一旦连接了钟阀 ,我将向BQ2.419万发送命令,以提高VBUS (BQ2.419万 VBUS)的5V电压。 此5V是钟动电源。

    D+和D-线路由BQ2.419万和DMVA共享。

    我将DMVA作为USB主机而不是OTG。

    D+和D-上没有200欧姆电阻。 我会要求硬件团队进行更改。

    连接时 ,BQ2.419万提供5V电源,DMVA未枚举USB。