This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.2201万:VIN上升时的EN断言

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579531/tps562201-en-assertion-while-vin-rising

部件号:TPS56.2201万

大家好,

我的客户询问,当VIN达到5.6V之前达到目标VIN电压12伏时,是否可以将EN设置为高电压。 将输出电压配置为获得3.3V电压。
如果有任何问题,请告诉我。

谢谢!
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wasa-san,

    是的,您可以将电阻分压器置于EN,从Vin到GND,以调整输入电压以触发EN高电压。 我想不出任何问题。  

    最佳,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    谢谢你。 我明白了。

    此致,
    Nobuhiko Wasa