This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SMB通过BQ返回字节

Guru**** 2462770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579273/bq40z50-r1-smb-returned-bytes-by-bq

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好,

当我通过smbus向bq40z50发送SBS命令时,除了我要读取的数据之外,我还收到一些字节,我没有相关信息。 我正在使用电池管理工作室"读取块"= 0x51 (安全状态),电池管理工作室显示答案(块) 0x 00 00 00 00。 但是,I2C总线分析仪显示答案0x 02 00 00 00 00 D8或类似的内容。 所以,最后一个字节似乎是某种校验和,字节1至4是数据,但我不知道如何构成第一个字节。 您能否解释此字节的用途或向我指出相关文档?

谢谢!

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:
    有关详细信息,请参阅下面所附的bq40Z50的TRM,第12.7 .........37章“ManufacturerAccess() 0x0051安全状态”。
    www.ti.com/.../sluua43a.pdf
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Sebastian:

    bqStudio读取块被配置为最多回读32字节。 前两个字节是读取的内存地址,后跟32字节数据。

    有关  示例,请参阅用于大批量生产的bq40z50数据存储器编程。 如果您以后要使用微通信,这里有一个有关SMBus协议的文档,其中包括读取块。

    e2e.ti.com/.../7571.smbus1p10_5F00_spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我要看一下SMBus规格。