This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1183万:FSW引脚的波形

Guru**** 2644565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578319/tps61183-waveforms-of-fsw-pin

部件号:TPS6.1183万

现在,我们的客户正在使用TPS6.1183万作为15.6 笔记本电脑的背光驱动器。

其中一个板无法工作。

我已经检查过,VIN=12V,VOUT=12V,这意味着升压不起作用。 (右侧VOUT应为28V)

我已检查了VIN针脚,VDDIO针脚和EN针脚,它们都是正确的。 PWMIN也被拉高。

同时还观察到启动波形,开关节点上没有切换,VOUT始终遵循VIN。

我发现FSW针脚上的电压为0V。 (我甚至将示波器的刻度调整到10mV,信号仍然很小,只有一些噪音)

我认为这是不正常的。 那么,您能否为该引脚提供正确的波形? 芯片的哪个块可能会损坏?

谢谢你。

附件是示意图。

e2e.ti.com/.../15.6-FHD-Lenovo-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin。

    我将与设计团队核对并回复给您。 您是否测量了R225的电阻值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    是的,电阻器是499k,这是正常的。 FSW针脚未对地短路。
    谢谢你。

    罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    通常,FSW引脚电压为1.2V DC。 因此,如果您发现FSW对GND短路,这意味着内部出现了问题,振荡器已死机。 如果您需要故障的详细分析,我们应 完成FA流程。 谢谢你。

    此致,

    相浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,向你

    非常感谢您的支持。

    罗宾