This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.404万:能否动态调整BQ2.404万充电电流?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579315/bq24040-may-we-can-dynamic-adjust-bq24040-charging-current

部件号:BQ2.404万

您好,先生  

我们可以动态调节 BQ2.404万充电电流吗?

我们要使用MCU读取VTS (NTC)电压,然后更改ISET电阻器以达到以下结果。是否可能?

0-10°C 0.4C 28mA

10-22°C 0.8C 56mA

22-45°C 10C 720mA

45-60°C 0.8°C 56 mA

                                  太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     设置充电电流的方法是将外部电阻从ISET设置为VSS。 至于您的应用,我认为您可以通过设计一个电阻选择电路来实现您的目标,例如使用MOS来选择 接通的电阻。 或者,您 可以参考我们的I2C控制充电器来实现您的目标。  

    此致