This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:UCC2800与UCC2.8089万同步操作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579242/ucc2800-ucc2800-sync-operation-with-ucc28089

部件号:UCC2800
主题中讨论的其他部件:UCC2.8089万

你好 ,团队成员。

我 想 让 一个应用程序  通过使用UCC2.8089万同步信号实现与UCC2800的SYNC_OPEATION。

现在我们正在检查附加 配置以执行此操作。  

如果 您对附加 的应用程序或任何其他建议的配置有任何需要改进的地方,请告诉我。

 在UCC2800数据表上,Fig-19    ,建议使用50欧姆的1V脉冲幅度作为同步脉冲。   

-建议使用1V的原因是什么?       当 使用幅度超过1V的脉冲时,有什么问题?

此致,

Hidekazu Someno。

e2e.ti.com/.../UCC2.8089万_5F00_UCC2800-Sync_5F00_Appl.pdf</s>2800

  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno-San,

    目标自由运行频率和同步频率是多少?

    VDD导轨是什么,我假设12 V,因为所示的同步脉冲幅度是12 V?


    所需同步脉冲的大小取决于自由运行osc和同步频率之间的频率差异。 自由运行频率(+ max tol)必须始终<同步频率(- max tol),如果同步低于自由运行频率,则无法工作。

    因为osc斜面从0.2 V变为2.65 V (参见图 UCC2800数据表的16),同步脉冲必须将RC引脚提升到2.65 V以上才能终止电流循环。 一旦删除同步脉冲,就可以开始新的循环,内部下拉可将RC引脚向下拉至0.2 V

    假设自由运行频率是推荐的同步频率的80 % ,则当同步脉冲到达时,RC引脚将为~(0.2 + 80 % * 2.45)=~2.16 V,因此同步脉冲幅度必须>(2.65 - 2.16) = 0.49 V。当自由运行频率处于最小公差但同步频率处于最大公差时,建议使用同步脉冲1-V振幅来提供边距。

    如果自由运行频率和同步频率之间的差异较大,则需要更大的同步脉冲振幅。 如果同步脉冲振幅很大,唯一的问题是不应将RC引脚增加到建议的最大电压6 V以上


    我检查了您的电路,应该正常工作。 但是,我唯一担心的是UCC2.8089万同步引脚的电流输出相当高,~23 mA。 UCC2.8089万 ABS最大值为50 mA,建议最大值为25 mA。

    您可以考虑将50欧姆和470欧姆的电阻值增加到100欧姆和1 k -这仍将在UCC2800 RC引脚处提供1 V同步脉冲,并将UCC2.8089万同步源电流限制为~11 mA。 增加50欧姆电阻的唯一惩罚是UCC2800的内部示波器将需要稍长的时间来释放正时电容CT,这将略微增加死电时间并略微减少Dmax。


    我希望这能回答您的问题,如果是,请单击"验证答案"按钮。

    Thansk,
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伯纳德-桑

    同步频率=180k,自由运行频率=150k。

    感谢您的意见。

    此致,
    Hidekazu Someno