This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:TPS7A7100最小输出电压

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579391/tps7a7100-tps7a7100-minimum-output-voltage

部件号:TPS7A7100
主题中讨论的其他部件: TPS7A7200

您好,

根据数据表 ,可配置固定V输出范围:0.9 V至3.5 V,参考电压V REF为0.5V。

我想知道,对于“TPS7A7100”,我是否可以操作最高0.8V的最小输出电压。 请确认。

另外,我还查看 了http://www.ti.com/lit/an/sbva035a/sbva035a.pdf 的应用说明,它使用 TPS7A7200器件来设置表2中所述的0.5V以上的输出目标电压。

谢谢!

Ashvin Dedakiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashvin,您好!

    输出电压范围0.9V至3.5V是我们推荐的输出范围。 TPS7A7100在该输出范围内进行了特征化和测试,因此为了达到电气特性表规范,输出电压最小值为0.9V。 输出电压为0.8V,您的应用可能无法满足所有这些规格。 特别是可能不符合精度规格。

    非常恭敬,
    Ryan