This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7621万-G1:SoC差异

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579308/bq27621-g1-soc-difference

部件号:BQ2.7621万-G1

你(们)好 我有一个关于BQ2.7621万-G1的问题

case1)电池未充电-> BQ2.7621万-G1初始化-> SOC读取

CASE2) 电池正在充电-> BQ2.7621万-G1初始化-> SOC读取

Case1 SOC和CASE2 SOC之间的差异非常大。

例如,当Case1 SOC为20 % 时,CASE2 SOC在充电开始后变为60 %。

为什么会出现此问题?

如何确定准确性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否启用了SOC平滑功能? 其工作配置B 位2。 bq2.7621万-G1 1.5 的第 31页第6.4 .TRM节(见下文)。

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果蓄电池不放松,则在初始化后,仪表将立即报告不准确的SOC编号。 如果可能,请使用放松的蓄电池和无负载电流初始化仪表。 如果无法实现,则需要一段时间,直到仪表收敛到正确的SOC。