This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6350-Q1:WDO,禁用

Guru**** 2462740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579193/tps7a6350-q1-wdo-disable

部件号:TPS7A6350-Q1

您好~

在使用TPS7A6350-Q1时,当禁用看门狗功能时,

-ROSC,WD,WD_FLT接地

-NWD_EN连接至高电平(高达3.3V的电压)

请让我再次确认在TPS7A6350-Q1中禁用WDO。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    如果您不打算使用看门狗,则应将NWD_EN拉至高于2.5V (3.3V正常)。 为了使其他引脚保持已知状态,最好将WD和WD_FLT绑定到GND;但是,要使ROSC保持已知状态,我建议让ROSC保持浮动(打开)状态。

    非常恭敬,
    Ryan