This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:热插拔

Guru**** 2533120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579447/lm317a-hot-swapping

零件号:LM317A

我正在使用TO-220封装中的LM317A稳压器。  它由28 VDC供电,并且在输入电压和器件之间具有一个243欧姆的串联电阻。  在设备的输入端是一个36伏齐纳二极管。  设备被配置为20 mA电流源。  如果将电路板插入有源底板,设备是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28V输入电压来自供电底板?

    喜欢这个吗? ....