This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3805H33-Q1:TPS3805H33-Q1示意图和功能检查,数据表布局问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3805H33-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579164/tps3805h33-q1-tps3805h33-q1-schematic-functionality-check-datasheet-layout-question

部件号:TPS3805H33-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS3803G15-Q1

您好,

我使用TPS3805H33-Q1的目标是,只有在主3.3V和2.8V电源达到相应的电平后,才启用1.8V电源。

我选择了它而不是-01-Q1,因为它具有推拉输出,无需使用上拉电阻器。 我选择的阈值电压为~2.68V。

示意图屏幕截图附在此处。

Altium库目前没有TPS3805H33-Q1可用,因此我已按照数据表中的引脚进行操作,但使用了TPS3803G15-Q1的符号。

我的第二个请求是关于数据表布局建议,特别是数据表中的图24。 如果VDD (此处为3.3V)与要检测的电压(此处为2.8V)不同,CVDD的关键程度如何,C的关键程度如何? 注意:设备可能正位于3.3V电源(即系统电源)的正下方。 这适用于2 cm x 2 cm 印刷电路板尺寸的超小型摄像机模块,背面的限制更严格,可以安装在镜头外壳内。

谢谢!

Luis Cordova

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    功能好。 此设备非常适合此应用。 C和CVDD用于阻止瞬变,因此如果电源电压稳定且 无寄生物导致任何电压峰值,则无需使用电容器。  由于设备正位于3.3V电源的正下方,因此设备与电源之间的距离很小,因此您应该可以在没有盖子的情况下正常工作。

    -Michael