This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:系列包装平衡

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579356/bq76pl455a-q1-series-pack-balancing

部件号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他部件:BQ76PL455A

您好,

如果菊花链式集成电路将电池组中的整个电池串作为一个单元进行平衡,则似乎无法从技术文档中的描述中得到解决, 或者,如果同时每个IC对与其相连的单元做出独立决策,而忽略菊花链中其他IC正在执行的操作?  此外,是否有人可以告知此算法是仅限终点,还是预测性算法并在充电期间启动?

谢谢


Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我认为最简单的解释方法 是通过示例:

    假设您有一个32S电池组,它由两个bq76pl455A模块组成,每个模块带有16节电池。 底部 模块将通过放气电阻器/FET被动平衡(消耗能量),顶部模块将平衡上部16个单元。  

    pl455设备不会自行开始平衡-您必须写入设备中的寄存器以启用平衡,并设置单元平衡的时间长度。 因此,就算法而言,最终用户负责决定哪些细胞平衡以及何时平衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢David,
    所以我的问题是,在您的示例中,两个pl455器件(和外围组件)放置在电池上的电流是否有500uA的差异,超过1年, 从模块1到模块2,这将超过4Ah失衡-如何管理。

    因此,我希望我们可以在PCB调试阶段配置平衡, 然后在电池的整个使用寿命中使用MCU进行监控/测量-我想您所说的是,MCU必须从关闭状态开始主动控制两个PL445器件,以避免模块内的单元不平衡和模块堆栈内的模块不平衡。 是这样吗?

    谢谢

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    正确,电源电流的差异会导致某些不匹配。 理想情况下,平衡算法会处理此问题。

    另一个要考虑的问题是每个通信接口消耗约2mA的电流。 因此,与配置了高侧和UART通信的底部模块相比,仅配置低侧通信时,顶部模块消耗的电流更少。 一些客户需要做的一件事是使用启用了GPIO的FET/放气电阻器来平衡模块不匹配。

    您回答正确。 要开始平衡,必须写入455的CBENBL寄存器,并设置要平衡的位。