This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.8532万KCS:并行FET CSD1.8532万KCS应用问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579195/csd18532kcs-parallel-fets-csd18532kcs-application-question

部件号:CSD1.8532万KCS

您好,先生,

我的客户使用我们的CSD1.8532万KCS进行变频器1000W项目。

拓扑结构采用推挽式,具有并行FET。 高端6件/低端6件。
目前存在MOSFET损坏问题,我们发现更改门电阻器可以改善这种现象。为什么?
因为测试三个不同的日期代码,所以只能找到一个通过的日期代码。

对于栅极电阻器,您是否有任何理想的可解释现象,从50欧姆变为10欧姆? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温  

    我将您的问题发送给我们的应用程序工程师。 我会告诉您他们要说些什么,但我们可能需要更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有怀疑,我们将需要更多信息:

    1. 请提供设计的示意图和布局。
    2. 设备在哪项测试中失败? (启动,停机,稳态,高温,低温, 瞬态,输入/输出/负载电流…?)
    3. 哪个设备出现故障? (HS,LS?) 故障率是多少?
    4. 在导致故障的条件下,使用50欧姆和10欧姆栅电阻器提供运行中设备的VGS和VDS波形。