This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.9502万Q5B:带低RDS的SON5X6封装推荐值(ON)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579249/csd19502q5b-recommendation-on-son5x6-package-with-lower-rds-on

部件号:CSD1.9502万Q5B

您好,先生/女士,

我的客户正在寻找SON5X6封装TI MOSFET。 TI SON5X6 MOSFET的最低RDS(on)值为3.4mOhm (典型值),4.1mOhm (最大值)。  

路线图中是否有其他具有较低RDS (ON)的SON5X6 MOSFET,我可以建议客户考虑? 目标RDS (接通)为2.5mOhm (最大)。

希望很快能收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们需要80V BVDSS和5x6封装,那么CSD1.9502万Q5B是我们目前拥有的最低电阻器件。  

    问题是他们是否需要80V BVDSS? 如果不是,我们在较低电压水平下有许多较低电阻选项。