This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T260W:PTH04T260W

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04T260W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579071/pth04t260w-pth04t260w

部件号:PTH04T260W
主题中讨论的其他部件: TPS6.1236万P

PTH04T260W是从Mouser订购 的,输入电压为2.6V,接收电压为3.6V。   在    按照TI原理图安装所有需要的组件之后,Page2上的PTH04T260W 在 引脚4上收到+2.6V的电压。

请提出任何建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列弗:

    PTH04T260W是降压电源模块。 输入电压 引脚2必须比  引脚4上的2.6V输出电压高至少>0.5V +Vout,或至少3.1Vin。

    Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PTH04T260W的输出电流高达3 A。 宽输出电压调节(0.69 V至3.6 V)在2.2 V至5.5 V的输入电压范围内工作时,需要单个电阻器将输出电压设置为0.69 V至3.6 V范围内的Y值。如何降压此模块? 我基本上是在2.6V的电压下接收3.6 V,输出电流为3A。 是否有任何建议用于IT模块以满足我的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTH04T260W 降压操作将 电压更高更改为电压更低。  没有具有2.6V输入和3.6V输出电压的电源模块。 您的应用程序需要升压转换器

    TI具有 同步升压 转换器 TPS6.1236万P可调输出电压 2.9V至5.5V ,输入电压范围最小为2.3V ,最大为5.5V,负载为3.5Amps。

    IT效率高达90%以上。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,非常感谢您的Boost Direction。 在哪里可以为TPS6.1236万PRWLR订购PSB?
    webench.ti.com/.../WebenchReportsServlet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列弗:

    订购TPS6.1236万的链接是:

    Tom