This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万:以最大充电电流为两种类型的电池充电。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578656/bq24172-charging-two-type-of-batteries-at-their-maximum-charging-current

部件号:BQ2.4172万
主题中讨论的其他部件:BQ2.4196万BQ2.425万BQ2.4707万BQ2.4773万BQ2022A

您好,

我正在寻找一种解决方案来为两种类型的电池充电

  1. 2.2A的充电电流
  2. 和充电电流1.1A

只是想知道是否有一个电池管理器能够根据两种类型的电池的最大充电电流为其充电。

谢谢你

迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:

    只是想确保我理解正确,您需要同时为这2块电池充电,还是只能为2块电池充电,一次充电1块,但它们具有不同的容量/充电电流要求? 化学,调节电压等是否相同? 这适用于单单元或多单元配置?

    现在,我们没有充电器,不能同时为2个不同的电池充电。 如果目标是同时对2个单元格充电,您可以选择以下几个选项:

    • 使用2个充电器,每个电池一个,可使用外部电阻器(对于独立解决方案)或主机控制的充电器进行配置,以便为每个电池所需的每个不同充电电流/电压进行配置。
    • 一个由主机控制的充电器,可根据需要为电池充电的情况进行动态重新配置,负载切换网络可使用主机断开并连接相应的电池。 此配置的限制是,如果系统需要同时使用两个电池才能正常工作,则必须实施一些电源管理调度程序,以确保两个电池都未完全放电(一个电池充电,另一个电池放电)。

    bq2.4196万是可由主机控制并可提供至少2.5A充电电流的单节可配置充电器的一个示例。 bq2.425万是具有外部电阻器选项的充电器。 如果这适用于多单元应用,我们也可以查看选项。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示重播,
    这是一个多电池充电站,我们有单电池1)最大充电电流为2.2A,2)充电电流为1.1A。 我们希望为他们提供最大的充电。 因此,我们的充电器必须首先检测放置的是哪一个,然后应用最大电流。 因此,我们正在寻找一款可以配置为具有2A和1A的充电器,我们可以根据放置的电池进行切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:

    请查看可通过I2C/SMBus配置的bq2.4773万或bq2.4707万多节充电器。 根据您的应用描述,充电器可能会一直处于闲置状态,直到电池检测完成,此时主机可以配置充电电流并开始充电。

    如果需要独立解决方案,您可以使用bq2.4172万独立充电器,但必须添加额外的电路和逻辑才能实现建议的。 理论上,板上可以有两个ISET电阻分频器,一个用于1A充电,另一个用于2A,然后根据检测到的电池,连接正确的电阻器网络以设置充电电流。 使用主机控制的充电器会更容易。

    尽管如此,充电器不提供电池检测功能来区分不同的电池。 您计划如何执行电池检测? 您可以使用验证或ID设备,如bq2022A,但这需要主机。 另一种选择是使用蓄电池侧的电阻分压器,根据蓄电池为充电器提供唯一的电压,并使用比较器确定连接的蓄电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息很好,非常感谢您的帮助。

    非常感谢