This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4327万:和TPS5.4527万启动延迟时间

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578456/tps54327-and-tps54527-start-up-delay-time

部件号:TPS5.4327万
主题中讨论的其他部件: TPS5.4527万

你(们)好  

我的客户有疑问。

TPS5.4327万和TPS5.4527万的启动延迟时间是多少?

此问题是配置序列所必需的。

祝您一切顺利

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此延迟时间应主要取决于EN和Vin上升时间,

    输出电压开始上升必须满足两个条件,EN高于临界值, VIN高于VREG5 UVLO,

    如果Vin在EN渐变之前变为较高电压>UVLO, 则一旦EN渐变到三保持,Vout将开始软启动。

    有关详细信息,请参阅5.4327万 DS中的7.4 1和7.3 3。

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    很抱歉。我理解我的问题很难理解。

    我理解以下内容。

    "此延迟时间应主要取决于EN和Vin上升时间"

    我想知道的是,当VIN上升后EN =高时,
    这是Vout开始软启动之前的延迟时间。

    很抱歉没有任何规定,请合作。

    相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的意思是,现在Vin是高电压,您想知道从"启用高电压"到"电压输出"开始之间的延迟,对吗?

    此致,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    你是对的。
    您是否能对应?

    相关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    让我让我的同事帮您核对,稍后再回复您。
    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishi,

    TPS5.4327万的EN高启动和软启动之间不应有延迟。 EN为高电压后,SS盖开始充电。 这意味着内部参考将开始上升,Vout也将跟随参考增加。  

    最佳,

    安东尼