This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2569万:EN引脚的TLV6.2569万输入电压参数...

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579302/tlv62569-tlv62569-input-voltage-parameters-for-en-pin

部件号:TLV6.2569万

德拉斯,

我刚刚发现数据表中的EN引脚输入电压可能存在问题。

例如,电压类型为0.95V (对于高电平电压),而最小电压为1.2V。 这是很奇怪的,是不可接受的。

低电压问题相同!

请帮助澄清这些问题!

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    数据表中的信息不是错误的。

    要启用设备,必须使用最小电压级别为1.2V的信号,而设备可以使用典型的0.95V。 1.2V是所有设备在温度范围内的值。

    要禁用设备,必须使用最大电压电平为0.4V的信号,而设备可在典型电压为0.85V时禁用。 0.4V是所有设备在整个温度范围内的值。

    此致

    卢博米尔