This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:电流限制值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579236/lm5021-current-limit-value

部件号:LM5021

您好,

我收到了客户的以下问题。

他们正在评估LM5021-1。

我们如何估计当前限值?

数据表说明,如果CS引脚电压加上斜率补偿电压超过500 mV,则输出引脚输出脉冲将立即终止。  

我们应该如何计算斜率补偿电压?

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    如数据表第10页的方框图所示,CS引脚上有0-50 uA斜坡电流源。 因此pk-pk slope comp电压将取决于用户与CS引脚串联的外部电阻值,以及方框图中显示的内部1.8 k电阻器。

    电气表显示峰值斜率电压为90 mV (最小70 mV,最大110 mV),这说明了电流源和电阻器的容差。 这是CS引脚直接与并联电阻器短路时可实现的最小斜坡补偿斜率。

    如果在CS分流器和分流器之间插入了额外的电阻,则可以根据需要生成更多的斜率补偿电压。 例如,如果在CS引脚上使用外部1 k电阻器,则SLOPE comp pk-pk RAMP ~[90 mV +(50 uA * 1 k)]=~140 mV pp.


    我希望这有助于回答您的问题,如果是,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德