This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以选择哪个监管机构?

Guru**** 2511435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578939/which-regulator-may-i-choose

主题中讨论的其他部件:TPS5.4233万TPS5450

大家好,

我们需要支持来选择降压开关调节器。

我们的想法是有2个产品系列,一个中等范围,输出电流(IO)从1.5A到2A,一个高范围从3A到5A

输出电压(Vo)为5V (我们不喜欢固定或可调节调节调节器),36V左右的输入电压(Vin)会导致我们的设备工作电压为24V,而某些调节器提供的28V似乎是如此
对我们来说是稀缺的。

占地面积必须为SOIC 8左右的电源板。 我们将把它们用于工业应用,军事或汽车。



我们观察到一些系列具有不同的拓扑。 例如TPS5.4233万系列或TPS5450,每个人都有自己的引脚和布局。

我们的问题是,除了这些家庭外,是否有更多符合要求的家庭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能有相当多的设备可以满足您的要求。 我建议您尝试使用Webench筛选您的需求:

    www.ti.com/.../webench-power-designer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

    我们已经多次拜访过WEBENCH设计师以及TI的其它工具。

    我们对TPS54X40和LMR140X0系列感兴趣,它们都是电流模式。 有人知道它们之间有哪些区别

    谢谢。