This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.512万:电压升压功能

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578296/bq25120-voltage-step-up-function

部件号:BQ2.512万
主题中讨论的其他部件: TLV6.122万

支持路径:/Product/Help with Device Selection/Power my design /为我的设计查找电源部件/电池管理解决方案/

BQ2.512万是否具有集成电压升压功能? 我想使用单节1.2V电池,系统负载需要3.3V电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ2.512万没有从BAT到Vsys的增强功能集成。 您可以看看我们的升压IC,如TLV6.122万,它可以接受1.2V电压。

    谢谢!
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!