This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5311万-Q1:LDO输出电容器

Guru**** 2463650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578107/tps65311-q1-ldo-output-capacitor

部件号:TPS6.5311万-Q1
在“线程:LM1.0504万”中讨论的其他部件

您好,

如果禁用LDO,是否需要LDO的输出电容器?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我们正在处理您的请求,应尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    如果不使用LDO,则不需要LDO电容器。 但不要忘记将VSENSE4引脚连接到VMON1引脚。

    我把设计检查清单发送给了新寺山,却错过了发送给您的时间。 您可以在网上找到此清单并查看以下链接。 在线版本适用于TPS6.531万A器件,但两者都相同,除了Buck2/3开关频率,您可以参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slva609/slva609.pdf

    此外,您能否立即告诉我此项目的状态? 他们是否完成了第一个原型的示意图和布局?

    您可以向我发送电子邮件。

    此致,

    Murthy

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthi-San,

    感谢你的帮助。

    我发布此问题是因为需要另一个器件(LM1.0504万)作为LDO的输出电容器。
    这不是客户的问题。

    客户已完成布局,他们正在制造。

    此致,
    Kuramochi