This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1 TrueFCC突然跳至零

Guru**** 2457930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578994/bq34z100-g1-bq34z100-g1-truefcc-sudden-jump-to-zero

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

请看一下日志文件,我不操作BQstudio,而是TrueRC-TrueFCC和FCC-RC突然跳转。

这太奇怪了,为什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehua
    请附上从文件包导出的日志文件和srec文件,我们将对它们进行分析。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zehua:

    是否可以附加完整的日志文件以供查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehua
    我们收到了日志文件和gg文件。 gg.csv文件表示尚未为此软件包获取Ra表和Qmax,但MaxErr =1且更新状态=06。 这些值是手动修改的还是未正确装入ChemID? 您是否已验证他们的细胞具有良好的ChemID匹配? 如果您可以提供优化周期中的日志文件和包中的srec文件,则我们可以帮助分析问题。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     已附加srec文件,日志文件和gg文件。请帮助。

    e2e.ti.com/.../111.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    srec文件是具有完整学习周期的文件(更新状态变为06)。 gg文件是“更新状态”已修改06-02且循环计数为0的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomas:

    是的,chemID已正确加载,更新状态已通过学习周期自动更新。

    GPC报告显示,"最佳化学品ID:231   最佳化学品ID最大偏差,%:2.28   "。