This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:TPS5.4302万 EN引脚

Guru**** 2410820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578995/tps54302-tps54302-en-pin

部件号:TPS5.4302万

您好,

我的客户考虑使用tps5.4302万的EN进行筛选。

其数据表如下所示。

(自DEATASHEET) 7.3 5启用和调整欠压锁定

EN引脚具有内部上拉电流源,允许用户浮动EN引脚以启用设备。 如果

应用需要控制EN引脚,使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与接口

销钉。

(定量)

是否可以将CMOS输入用于TPS5.4302万的EN控制。

此致

中村太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taichi:

    当然, 您可以使用CMOS输入。

    BRS,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致,
    中村太一