This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4232万:TPS5.4232万电流消耗,无负载/ LDO (LM1117)

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579126/tps54232-tps54232-current-consumption-with-no-load-with-ldo-lm1117

部件号:TPS5.4232万

我正在制作一个低成本,低电流消耗板。 对于电源,我使用tps5.4232万来产生+5V电压。 在更改了许多无源组件的值后,我设法将无负载(无LDO)的TPS5.4232万的电流消耗降低到350-400 uA左右。 根据数据表,无切换和无负载时的工作电流为85uA。 我想进一步降低TPS5.4232万的电流消耗。 那么,如何进一步降低电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    350至400 uA似乎合理。 您的输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的输入电压是12V,我的输出电压是3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原始POST指示输出电压为5 V,而不是3.3 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为5V而不是3.3V。 输入错误。 那么是否可以进一步降低电流消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道你能降低多少,除非你禁止切换。 您可以尝试增加电感器值。 在无负载条件下,您是否在睡眠期之间获得单切换脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将电感器从原来的值6.8uH更改为22uH,但电流没有如此显著的变化。是的,在期间之间有单个切换脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    遵循EC表测试条件,即非切换操作,因此我认为这应该是开环测试,只需将0.85V电压添加到腔销,使一些内部块工作,但不切换。

    巴西,
    玉昌