This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:关于使用铁氧体磁珠

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579023/lm5165-about-using-ferrite-beads

部件号:LM5165

您好,

我正在考虑降低LM5165输出电压的波纹。
当将铁氧体磁珠放置在输出电容器后面时,此铁氧体磁珠是否会影响COT控制?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaji,

    在输出上使用铁氧体磁珠进行额外过滤需要仔细考虑,因为磁珠性能将取决于磁珠额定值,负载电流以及铁氧体磁珠的温度额定值。 当使用铁氧体磁珠进行噪声过滤时,建议使用约为额定电流20 % 的磁珠,因为磁珠电感会随着直流偏压而显著降低。 电感降低也会影响磁珠的有效性及其作为滤波器的功能。 为了提供稳定可靠的操作,建议系统设计师考虑上述要点,并为特定使用案例正确标注铁氧体磁珠尺寸。

    此致

    Brani