This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万-G1:bq2.7742万-G1的计量参数计算器错误

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577872/bq27742-g1-gauging-parameter-calculator-error-for-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

您好,

我的客户使用的是bq2.7742万-G1,该设备不使用EV软件或bqStudio打开。 那么我们可以使用此工具来计算T时间常数和T值上升?

e2e.ti.com/.../Error_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Discharge-date.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的解除zip文件丢失了config.txt文件。 请按照 http://www.ti.com/tool/GPCRB上的说明重新 提交文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已添加config.txt文件进行计算。 但是GPC工具会将错误消息反馈到我的电子邮件中。

    错误消息如下所示:
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    警告:gG文件无法处理。 请检查EV软件或BM Studio导出时是否未经修改
    警告:自动固件属性检测失败。 rb_选择默认值为2。 请确保GG文件中加载的CHEM ID与config.txt中指定的ID相同
    警告:自动固件属性检测失败。Basescale默认为1。 请确保GG文件中加载的CHEM ID与config.txt中指定的ID相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将zip文件与config.txt文件一起附加,我将尝试为您运行此文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我能够正确计算数据。 非常感谢。