This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:使用相同的触点进行充电和放电

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578116/bq40z60-using-same-contacts-for-charging-and-discharging

部件号:BQ40Z60

您好,

我正在设计一个应用程序,系统的电池要么充电,要么放电。 现在,我希望有一个连接器用于充电和放电,而不是两个连接器(EVM上分别为J1和J5)。 如果有外部电源,我会使用LM7.461万来阻止vsys的电流。

如果没有提供外部电源,则VAC将等于vsys。 由于具有主体二极管,ACFET不会将VAC与Vsys分开,但降压转换器的HIDRV MOSFET Q8(EVM)应能完成此任务。

HIDRV MOSFET关闭的条件是什么? 我找到了一些有关ACFET的信息,这些信息似乎仅在VCC > HSRP时才打开? 然后我读过最小电源电压必须至少高于VBAT/Vsys 1V? 也许您对我有一些具体的条件。 总之,我想知道,在没有对EVM进行任何更改的情况下,是否不可能简单地连接vsys和vac。 应类似于事件vac < vsys.

其他一些小问题:

我的设计中没有连接PIN14。 因为我不使用预充电功能和系统,所以这应该没问题,对吧?

-在充电期间,我希望电量表LED指示灯持续亮起。 充电期间,它是否能使PIN15持续降低,或者这是否是一个外部中断,从而阻碍了其他功能?

我添加了一个原理图。 有趣的部分位于右侧。

非常感谢

此致,

Thomase2e.ti.com/.../bms_5F00_einseitig.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我将查看您的示意图并稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    使用LM7.461万 (零IQ极性反接保护智能二极管控制器)的原理图看起来可以正常工作。 如果ACFET未打开,则HIDRV不会切换,这需要VCC > VHRSN,其中VHRSN是vsys (主要是电池电压)。  

    以下是bq40z60 数据表第23页中的信息

    8.3。2.3 FET驱动器

    bq40z60以背对背配置控制两个外部N-CH MOSFET,以实现电池保护。 如果检测到安全故障,充电(CHG)和放电(DSG) FET将自动禁用,也可以使用AFE_CONTROL[CHGEN,DSGEN]= 0,0手动关闭。 当门驱动被禁用时,内部电路将CHG放电至BAT,DSG放电至HSRN。

    交流FET (N-CH MOSFET)通过监测VCC引脚处的电压,并在电压超过VHSRN电压时打开ACFET,来控制从交流适配器到蓄电池充电系统的电源输入。 以下寄存器命令设置交流FET栅极驱动器输出控制,AFE_STATUS寄存器(0x01) ACFET (位2):如果满足其他条件,将此引脚设置为1将允许交流FET栅极驱动器打开。

    引脚14似乎用作SYSPRES。 不幸的是,不建议在此引脚上使用FET,因为它们会在不存在系统时导致错误的系统检测(寄生电容)。 我们建议直接连接到VSS (您的GND)或将DA配置寄存器中的NR位设置为1。

    LED显示屏仅检测引脚15的低到高转换,以打开LED,并在最大LED配置设置16秒内保持LED亮起。 您需要连续切换引脚15,LED在充电期间保持亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    充电期间LED显示设置>> LED配置[LEDCHG]= 1

    LEDCHG (位2):充电期间LED显示
    1=启用
    0 =已禁用